This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:无法通过 BQStudio 校准 VC16

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194840/bq76952-can-not-calibrate-vc16-though-bqstudio

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

正如标题所述、我目前正在尝试通过 BQStudioIO 软件校准 BQ76952、但未正确校准电池10。 (电池组10/VC16的读数为2.7V、而电池组1的读数为3.1V、电池组2的读数为3.15V、而不是2.8V)

电池1-9/VC0-10、电池组和电池组电压均通过 BQStudio 中的校准工具进行合理准确的校准。 只有 VC16存在问题。 我们将20欧姆电阻器和220nF 电阻器用于所有电芯抽头测量(就像参考设计一样)

有关如何正确校准顶部电池的任何建议、因为如果我们无法正确校准顶部电池、这显然会导致我们移动问题。

如有任何问题、请提问、我将提供尽可能多的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lewis、

    BQStudio 中的校准工具应该没有问题。 我在我的一侧进行了测试、并在校准所有电池/电池组电压(包括 VC16)时看到了准确的值。 您是否曾尝试使用精确值单独校准 VC16? 使用万用表直接检查引脚处的电压。

    您能否分享您的原理图以确保一切正常? 如果不愿意公开分享、您可以向我发送朋友请求、并向我发送原理图的 PM。

    为了获得有关器件校准的最佳建议、我们提供了以下可能有用的应用手册: BQ769x2校准和 OTP 编程指南

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon