This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065:MPN NCP380HMU21AATBG 的替代器件

Guru**** 2512085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2552, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931845/tps2065-alternative-part-for-mpn-ncp380hmu21aatbg

器件型号:TPS2065
主题中讨论的其他器件:TPS2553TPS2552TPS25221

对于 NCP380HMU21AATBG、TI 是否有任何替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapoor:

    看看 TPS25221、TPS2552和 TPS2553。

    TPS25221处于优先级。

    如果这是您的答案、请单击"已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以确认 TPS25221是否与 NCP380HMU21AATBG 引脚兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 它们是 P2P。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25221 :我相信 TPS25221 采用了不同的封装,因为 它是3*3mm,我们需要 2*2mm–请建议使用与 NCP380HMU21AATBG 相对应的正确 MPN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bro、

    TPS25221采用2x2封装。

    请再次确认数据表。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。