This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:错误的有效充电终止

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193917/bq28z610-r1-wrong-valid-charge-termination

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

大家好、

我们在60°c 条件下执行了100%至90% SOC 之间的周期。  
但是、对于充电、RSOC 寄存器似乎具有良好的放电行为:RSOC 直接将90%切换至100%、就像 BQ28满足有效的充电终止条件一样。

这里是图。

您可以在附件中找到 gg 文件和日志。

e2e.ti.com/.../Batt-_2D00_-0010-_2D00_-cut.log

e2e.ti.com/.../Batt-_2D00_-0011-_2D00_-cut.log

e2e.ti.com/.../4861.DataFlash.gg.csv

您能否解释一下 RSOC 为何以这种方式发生变化?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,好的 gg 文件在这里:  

    e2e.ti.com/.../0006-_2D00_-DataFlash.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请参阅 TRM 第4.6节"有效充电终止"

    如果 CSYNC 位被置位、那么 RSOC 在有效充电终止时变为100%。 gg.csv 文件中的 CSYNC 位置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、  

    我同意  CSYNC。 但是、我们不满足有效的充电终止条件:

    - 充电端电压= 42mV。 因此、电压必须大于4158mV。

    - 充电项锥形电流= 68mA

    =>连续两个40秒内全部完成。

    在本例中、我们有:

    -电压= 4127mV

    - 2*40秒内的平均电流= 130mA 至547mA

    此外、从充电开始起、RSOC = 100%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我查看了日志、我认为跳转不是来自电荷终止。 造成这种跳跃的原因似乎是放电时间小和休息时间不足。 我将进一步分析。

    如果化学参数尚未针对高温充电进行优化、则充电时会发生跳跃。 您能否确认您已将 GPCRA 中的高温化学信息编程到监测计中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、  

    我编程的化学 ID 1576。 使用 ID2012的另一节电池的结果相同。 根据我的理解、化学成分适用于所有温度。 无需在温度之后选择化学物质。
    我以前已经使用 BQ34z100完成了该测试、但我没有这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、化学成分与温度无关。 在您获得化学成分匹配后、需要针对高温操作进行优化、这是使用 GPCRA 工具完成的。