This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:PMP9656/PMP3162/PMP8380设计问题

Guru**** 2594440 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9656, PMP3162, PMP8380, UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193126/ucc2897a-pmp9656-pmp3162-pmp8380-design-question

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:PMP9656PMP3162PMP8380UCC27511

尊敬的 TI 合作伙伴:

查看 适用于54V 至12V 应用的3个参考设计后、我有一些问题需要与您确认。

Q1:"D8"的功能是什么、我在 PMP3162 sch 上看到它、但在 PMP9656上删除了它?

Q2:在 PMP9656 sch 中、"VDRV"电压是?

Q2-1: "VDRV"电压 决定 了 SR-FET Gare 驱动电压电平、对吧?   

Q2-2:如果我想 调节 SR-FET 栅极驱动电压电平、该怎么做?

         

在 PMP8380电路中、使用图腾柱拓扑的 SR-FET 栅极驱动电路。

Q3:为了经济高效的考虑、我是否可以使用图腾柱电路替代 UCC27511驱动电路?

Q3-1:如果是、  对于更高输出功率 设计(12V/12A=>12V/21A)、需要注意哪些组件参数?

Q3-2:如果没有、您能否向我推荐合适的栅极驱动电路作为参考。

非常感谢!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    感谢您通过 E2E 进行交流、并感谢您关注 TI 电源管理 IC。 请参阅下面我对您的每一个问题的回答。

    Q1:"D8"的功能是什么、我在 PMP3162 sch 上看到它、但在 PMP9656上删除了它?

    • 直接从稳压转换器输出电压或交流变压器电压提供栅极驱动器偏置。 D3向线性稳压器馈送电压。 不确定为什么 D8包含在一种设计中、而不是包含在另一种设计中? 由于输出电容较大、偏置电压可能会比 VOUT 与变压器交流电压提供的时间稍长-这在故障期间可能很重要?  

    Q2:在 PMP9656 sch 中、"VDRV"电压是?

    • D12 (6.8V)- VBE

    Q2-1: "VDRV"电压 决定 了 SR-FET Gare 驱动电压电平、对吧?   

    • 正确

    Q2-2:如果我想 调节 SR-FET 栅极驱动电压电平、该怎么做?

    • 由于 SR 驱动电压由变压器电压决定、因此您必须受限于最小输入电压乘以变压器匝数比的任何值。 如果您希望在较低的最小输入电压下获得更高的 SR 偏置电压、则需要从变压器开发专用的 SR 驱动绕组。 如果这样增加 SR 驱动电压、在高输入电压运行期间还需要小心不要超过 SR 最大栅极驱动。

    在 PMP8380电路中、使用 图腾柱拓扑的 SR-FET 栅极驱动电路。

    Q3:为了经济高效的考虑、我是否可以使用图腾柱电路替代 UCC27511驱动电路?

    • 是的、但我喜欢分立式 NPN/PNP 图腾柱上的小型 IC 栅极驱动器电路。 需要考虑的一点是、分立式图腾柱驱动器没有相关的 UNLO。 当偏置电压可能未达到所需的水平时、驱动级可以尝试生成驱动信号-来自栅极驱动器 IC 的 UVLO 有助于克服这一问题。 此外、当您从专用栅极驱动器 IC 转换到分立式图腾柱驱动级时、SR 栅极驱动时序可能会发生变化-请注意传播延迟差异、以确保您保持正确的 SR 时序。

    Q3-1:如果是、  对于更高输出功率 设计(12V/12A=>12V/21A)、需要注意哪些组件参数?

    • 较高的输出电流需要具有较低 RDS (on)的 SR MOSFET、这些 MOSFET 具有较高的栅极电荷要求。 专用的栅极驱动器 IC 将在米勒平坦区提供所需的最大驱动电流、在该区域最需要确保快速上升/下降时间。 当您知道要驱动的栅极电荷时、您可以选择一个适合于实现所需驱动速度的栅极驱动器。

    Q3-2:如果没有、您能否向我推荐合适的栅极驱动电路作为参考。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    Q1:同意您的观点、如果弹出 D3、"VDRV"电压将 在 Vout 累积后从6.8V 更改为10.75V、对吧? (假设 Vf=1.25V)

    Q2、Q2-1:这意味着 D12规格确定"VDRV"电压、如果 我 将 D12更改为 (8.2V)、电压电平将从6.8V 变为8.2V。 同时 、U1/U4的 IN OUT 引脚的 PWM 电平 将从6.8V 变为8.2V、对吧?  

    Q2-2:根据您的回复、我对 SR-FET 的栅极驱动电压有一点困惑? 是 D12 (x.XV)还是 变压器电压降额

    问题3:UNLO? 我想更详细地介绍一下如何微调图腾柱驱动电路的参数表以提高其驱动能力、谢谢!

    Q3-1:我明白了您的观点,高输出电压 需要更低的 RDS (on) FET =>高 Qg =>高驱动器能力;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    回答以下未决问题:

    Q2、Q2-1:这意味着 D12规格确定"VDRV"电压、如果 我 将 D12更改为 (8.2V)、电压电平将从 6.8V 变为8.2V。  同时  、U1/U4的 IN OUT 引脚的 PWM 电平 将从6.8V 变为8.2V、对吧?  

    • 答案可能是-如果变压器匝数比定义为次级上大于8.2,将二极管从6.8更改为8.2会将电压钳制在8.2V? 是的、VDRV 电压是栅极驱动器的偏置电压、它决定 SR 栅源极的 VGS 电压。

    Q2-2:根据您的回复、我对  SR-FET 的栅极驱动电压有一点困惑? 是 D12 (x.XV) 还是 变压器电压降额?

    • 在 D3的二极管压降后、变压器电压由 D12钳位、然后由 Q8稳压。 如果 D3之后的变压器电压(由匝数比决定)低于 D8齐纳电压、则 VDRV 电压将小于 D8齐纳电压。 这就是 VDRV 至 D8存在另一个源的原因。 两个电压是二极管 OR、较高的电压优先。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    更新了 Q1:同意您的观点、如果 PoP D8 (而非 D3)、  则"VDRV"电压将在 Vout 累积后直接从6.8V 更改为10.75V、吧? (假设 Vf=1.25V、VDRV=>12-1.25=10.75V)

    在 我的应用中,Vin=54V,Vout=12V/13A,Tranformer 将使用 PA4141NL,因此变压器的 Sec 电压应该足以 SR 栅极驱动电压从6.8V~8.2V 调整到足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    您的假设似乎正确-构建转换器、对其进行测试并查看?

    此致、

    Steve M