This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:AM570x 的 LP8733的 OTP 设置

Guru**** 705120 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87332D, LP8733, TPS6521825, TPS65916, AM5706, LP873220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931665/lp8733-otp-setting-of-lp8733-for-am570x

器件型号:LP8733
主题中讨论的其他器件: 、TPS65916AM5706LP873220

大家好、

我有3个问题、如下所示。

  1. 根据 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/830546/3072845的帖子、除了 OTP 编程外、LP87332D 和 LP873347是相同的。
    我在以下链接中找到了 AM570x 的 LP87332D OTP 设置、但我找不到 LP873347的 OTP 设置寄存器为0x2D 和0x20。
    LP873347是否具有 AM570x 的 OTP 设置寄存器?
    https://www.ti.com/lit/ug/snvu554a/snvu554a.pdf


  2. LP873347是否能够在输入电源时自动激活如上文档图2所示的启动序列?
    此外、我想知道 OTP_EPROM 的初始寄存器是否是为 AM570x 初始写入的。

  3. 关于 TPS659163和 LP8733、我的理解是对于 AM570x、TPS659163只能由1个器件实现、但 LP8733需要2个器件(LP8733+LP8732)、这是正确的吗?
    使用 TPS659163是否有任何优点?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Koyo Asaishi"] LP873347是否具有 AM570x 的 OTP 设置寄存器?[/quot]否,LP873347具有 NXP i.MX 8M Mini 的 OTP 设置。

    请参阅 LP873347技术参考手册 以查看此器  件型号的 OTP 设置以及使用 TPS6521825和 LP873347 PMIC 为 NXP i.MX 8M Mini 和 Nano 供电技术手册以查看此电源解决方案的方框图。

    我不熟悉 AM570x 处理器的电源解决方案、因此 LP87332D 器件专家需要提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 LP87xx 器件和 TPS65916器件之间进行选择时、本用户指南的表1非常有用: https://www.ti.com/lit/pdf/slvub99

    TPS65916比 LP87xx 器件更昂贵、但它还支持更高的电流用例和更高的集成度、可为其他外设供电。

    谢谢、

    纳斯塔莎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、Natasha、

    我知道 LP873347没有这样的寄存器、TPS65916具有高度集成的特性、但价格昂贵。

    第二个问题如何?
    我想检查输入 LP873x 的电源时、AM5706数据表图5-5或5-6所述的序列会自动激活。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am5706.pdf

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、Natasha、

    可以支持我的问题吗?

    我的意思是客户不想投入精力设计 PMIC、因此最好是 AM570x 可以通过实现 LP8733而无需对寄存器进行任何更改来工作。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所介绍的第一个参考 资料 https://www.ti.com/lit/ug/snvu554a/snvu554a.pdf 显示了如何为处理器供电。  是否有您关注的特定信号?  为什么您认为此参考设计不起作用?

    加电和断电顺序是自动的、并且与 LP87332D 和 LP873220的使能引脚相关 、如图2所示。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉我迟到了。

    我知道 LP87332D 和 LP873320可以是具有自动序列的 AM570x 的所有电源。

    我认为您的 AM570x 解决方案是 LP87332D+LP873320、LP873347和 TPS659163、对吧?
    哪种解决方案最好?
    我们的请求是、我们不希望使用我们的资源进行设计、因为生产数量不是很高。

    谢谢、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      TPS659163支持处理器的最大功耗性能、因此我认为 TPS659163是最佳解决方案。   

    此致、

    Chris