This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:GPCRB:报告中没有化学成分12

Guru**** 2693585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194244/bq34z100-g1-gpcrb-not-chem12-in-the-report

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我收到了报告、但在报告中没有 chem 文件。 在文件 GPC_report 中、我有

Resistance temperature compensation optimizer, rev=3.48		
		
Optimized Impedance Track parameters:		
		
Qmax, mAh : 4308		
		
Ra table normalized to 25C, uncompressed, unscaled		
		
DOD, %	Ra, mOhm	
		
0	50	
11.11	50	
22.22	58	
33.33	67	
44.44	65	
55.56	61	
66.67	78	
77.78	76	
80.95	78	
84.13	74	
87.3	88	
90.48	114	
93.65	163	
96.83	281	
100	1194	
		
Ra0_ch, mOhm : 396	This firmware is not explicitly supporting Ra0_ch, FCC drop could occur at low temperatures if used	
		
Thermal parameters:		
		
T Time Constant	587	
T Rise	21.6	
		
Optimized resistance temperature compensation parameters saved in chemdat12		
		
		
Due to GG file format issues, GG values have not been updated		
		
		
Warning: Automatic firmware properties detection failed. Rb_select defaults to 2. Please make sure that chem ID loaded in the GG file is the same as ID specified in the config.txt		
Warning: Automatic firmware properties detection failed. basescale defaults to 1. Please make sure that chem ID loaded in the GG file is the same as ID specified in the config.txt

我有一个 DOD_newRb_ratio.txt 文件、其中包含:

0	1.643
0.111	1.728
0.222	1.721
0.333	1.622
0.444	2.431
0.556	2.268
0.667	2.062
0.778	2.062
0.81	2.062
0.841	2.062
0.873	2.062
0.905	2.062
0.937	2.062
0.968	2.062
1	2.062

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micou:

    请与您的公司 IT 团队核实电子邮件服务器是否阻止了某些类型的附件。 如果不是、则将数据重新提交到 GPC 服务器并获取新报告。

    如果您仍然遇到问题、请告诉我、我们可以提交一个 TT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过它、我们检查了文件是否被阻止、没有发现任何内容。 我将数据重新提交到 GPC 服务器、新报告也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micou:

    我向您发送了一个朋友请求、并将通过直接沟通帮助您解决此问题。 请通过私人消息共享您的输入文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Micou。