This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:具有旁路功能的12V 升压转换器

Guru**** 2518550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932491/tps61099-12v-boost-with-bypass-feature

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TPS61170

大家好、

我们是否有  带旁路功能的12V 升压转换器、如 TPS61099?

如果没有、您能否为以下应用推荐合适的器件?

输入电压:12V

输出电压:12.13V @0.5A

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda:

    我是否可以知道旁路功能的用途? 对于 TPS61170等非同步解决方案是否合适?

    如果客户需要很好地调节 Vout、即使 Vin 接近或高于 Vin、我建议查看 TPS61378。 (但它可能有点大。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    客户使用了 TPS61170、正如您所建议的、电路工作正常。

    谢谢!