This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802EVM:TPS63802EVM:效率问题。

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933602/tps63802evm-tps63802evm-efficiency-problems

器件型号:TPS63802EVM
主题中讨论的其他器件:TPS63802

您好!

我在低功耗设计中使用 TPS63802。  我使用电源测试了 TPS63802的输入电压和5mA 的恒定电流负载。

我的测量值为:

输入电压 Cin (mA) 输出电压 COUT*(mA) 效率(%)
4.2. 4.82. 3.329 5. 0.822219
3.7. 5.7. 3.353. 5. 0.794927
3.2. 6.47. 3.337. 5. 0.805883
3. 6.95 3.332 5. 0.799041
2.5. 8.39. 3.337. 5. 0.795471
2. 10.64 3.322 5. 0.780545

我是否需要进行更改才能获得更高的效率数字?  我希望90%的数字。   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine:

    请问您的测试设置如何? 是否使用 EVM? 如果没有、请与我们分享原理图和电感规格。  

    我们在实验室中进行了测量、效率约为90%(Vin>3V、Vout=3.3V、Io=5mA)、如数据表第一页所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于我在上面执行的测试、我使用了 EVM。  我有一个用于输入电压的电源。  我使用 DMM 测量输入电流 Cin。  我有一个5mA 的恒定电流负载。  我将其用于 Cout 和 Vout 测量。

    如何测试它?

    谢谢

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine:

    您可以分享您的设置照片吗? 它连接是否良好?  

    我们使用如下应用手册中的图1所示的设置: https://www.ti.com/lit/an/slyt558/slyt558.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!