This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61260:可能存在接地连接/返工问题?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933442/tps61260-possible-ground-connection-re-work-issue

器件型号:TPS61260

我们有大约10%的电路板存在采用  TPS61260的电路问题

我认为我的问题可能归结为可能的接地连接问题。

我还想知道该器件的最大 IFB 是多少(不确定数据表中是否实际指定了最大 IFB)

我欢迎有经验在生产环境中使用该部件的任何人提供反馈,特别是已经重新进行了现场工作

虽然特定的电路板不是我们的设计/布局、而是由承包商组装的、但看了这些电路板/布局、发现电路/布局布线或装配完全相同。

在最初的(生产前) c 50 PC 批次中、我们有4台 PC 出现故障。

输入3.0V 标称值、170K/1M 分频器提供3.5V 标称输出、最大平均输出电流设置为75mA 标称值(虽然通常仅消耗10mA 最大值)、RI 为27K (+ 4.7uH 电感器、输入和输出都有足够的电容)。

良好的电路板均按设计提供3.5V 电压。

对于坏板输出大约仅为1.6V。  我们尝试将 TPS61260更改为新的 TPS61260、然后输出电压达到2.2V (也尝试先隔离输出-但没有产生太大的差异)。  实际上、我有一位经验丰富的生产人员来更换器件、因为在封装下面重新使用接地焊盘看起来真的很难!  对于1.6V 输出、我在反馈引脚上仅测量了大约0.2V 的电压(通过 wrt 到 PCB 接地层)。  这是否表明我们看到的问题是器件的接地连接

遇到类似问题的任何人有什么想法或意见

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    请与我分享原理图、我们将更清楚地了解周围的组件。  

    您可以分享好板和坏板的波形吗? 包括 Vin、Vout、L

    以下是我怀疑的几点:

    1. RI 不正确:ri 应为2k-20K

    2.电源弱。 什么是电源? 它是否具有足够的电流能力?

    3.布局和焊接相关问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好谢

    回答您的问题:

    1. RI 不正确:ri 应为2k-20K

    哎呀、这是我的部分中的一个拼写错误、我打算写2.7K -也许我应该写2K7 -抱歉。

    2.电源弱。 什么是电源? 它是否具有足够的电流能力?

    我们使用(TTi)工作台电源进行测试-电流限制设置为200mA -远高于它所需的电流-典型电流消耗实际上在10-15 mA 范围内。

    3.布局和焊接相关问题。  

    如果布局有问题、我会感到很惊讶。  但我怀疑(接地连接)在故障电路板上的焊接可能是问题所在。  对于测试失败的这四个电路板、我怀疑我们(即套件)能否通过用新器件替换 TPS61260来成功可靠地重新设计这些电路板。  但是、即使我们的工具可能不完美(对于这种返工)、但事实是、当我们尝试使用这种方法(使用全新的器件替换 TPS61260)时、我们观察到替换后的输出电压为2.2V (而以前为1.6V)、这应该告诉我们一些东西。

    此外-如前所述、在提供1.6V 输出的单元上-我在反馈引脚上测量了0.2...V (这与我们的 FB 分压比一致)-它不是它应该达到的0.5V。  

     

    我希望其他可能在生产环境中遇到问题的 TI 客户也能提供一些意见、以及他们作为管理任何问题的一种方法提出的建议。

    此致

    Alan。

    P.S.  我将尝试附加照片和原理图-但不确定这是多么容易读。

     e2e.ti.com/.../1054_5F00_001.pdfP.S。 我将尝试附加照片和原理图-但不确定这是多么容易读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您可以共享波形吗?  包括输入电压、输出电压、L 在内的好电路板和坏电路板。  这有助于更深入的分析。  

    请允许我在周末后回复...谢谢~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Minqiu

    很遗憾、我没有任何可以发送给您的信息。  我担心我们的生产设施对工程套件有点淡。  也就是说、我尝试使用旧模拟示波器进行探测、但没有发现任何有趣的东西、即使在最高分辨率(10M 探头)下也是如此。  我怀疑我必须拔下一些输入和输出电容器才能看到任何东西。  我认为一个非常有趣的地方是在接地层和 TPS61260上的接地连接之间进行探测 -但当然、当它就地时、根本无法做到这一点。

    [当然-如果器件良好、并且正确焊接到位、则应与接地层处于相同的电位。 ]

    到目前为止、我们刚刚讨论了其中一个故障电路板上更换组件的问题、尽管我们怀疑问题是 TPS IC、但我们首先尝试了简单的方法、例如输出电容器、电感器、电流限制电阻器等、用新的未使用器件替换。

    我唯一的其他想法(水槽或水槽)-也许不是从其他故障电路板上移除 TPS61260、也许我们尝试使用 Metcal 热气焊锡鼓风机加热它、以查看我们是否幸运并获得回流接地连接、 但有些风险-太小、不起作用、太多、我们可能会对器件进行烹饪。  我在这里还假设器件良好、问题是接地焊盘焊接连接-但可能不是。

    此致

    Alan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    很抱歉让你久等了。 实验室中的所有时间。

    我仍然更喜欢检查波形、甚至没有兴趣。 它确实是分析的关键。  这是一个博客、可以帮助您捕获波形。   https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/11/29/tips-in-debugging-a-boost-converter

    根据您的照片、可以看到有一些焊剂。 我听到了一些由这种情况引起的案件。 一些 焊剂实际上不 会绝缘。

    对于此类封装、建议使用热空气进行手动焊接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!