This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:TPS63001

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932415/tps63001-tps63001

器件型号:TPS63001

我正在设计一个输入由3.7V (标称值)锂离子电池供电且输出固定为3.3V 的电路。大多数时间、 输入电压将大于3.3V、但随着电池电量耗尽、输入电压可能会降至3V。 此外、还有一个电池开关可以断开电池与电路的连接。 在这些条件下、是否可以消除 Vin 和 VINA 之间的 RC 电路并将 VINA 引脚直接连接到 Vin 引脚?

请澄清 RC 滤波器的原因。 在这个 RC 电路就位的情况下、当电池打开时、VINA 引脚上的电压将缓慢上升、但是当关闭 VINA 引脚时、将具有全电池电压、其中 Vin 引脚将具有0电压、 它将由电容器通过电阻器(RC 电路)缓慢上升、并在电容器放电时最终下降回零。  

此致、

Sudhir Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir:

    感谢您的提问。  

    对于您的应用、Vin 在某个时间将大于 Vo。 因此转换器有时会在降压模式下运行。 对于降压、输入侧具有高 di/dT。 线路或电池中的 ESL、ESR 将导致较大的电压纹波。 (即使是电池和 Cin 也能减少其中的一部分)   

    RC 滤波器旨在使控制电源干净稳定。 如果您将其直接连接到 Vin、恐怕它会与此类纹波耦合。 因此、我们仍然建议添加 RC 滤波器。   

    您可以修改 RC 时间 Constance 以满足延迟要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!