This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC 的器件选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935587/part-selection-for-pmic

主题中讨论的其他器件:LP8733TPS650861

尊敬的 TI:

我们正在进行一个项目、请确认以下要求、您能向我们推荐 合适的器件吗? 谢谢。

要求如下:
a.监控输出电压、电流和温度。
b.输出电压调节精度<= 0.01V。
C.可控制顺序。
d.最好是 PMIC 可直接提供6个电源轨。
 
功耗:
1.12V 至0.75V @ 20A
2.12V 至1.8V @ 1A
3.12V 至1.2V @ 1A
4.12V  至0.75V @ 1A
5.12V 至0.6V @ 1A
6. 12V 至1.1V @ 3A
此致、
Delun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有一个 PMIC、它可以从12V 直接为这么多的电源轨供电。 通常、我们建议使用3.3V 或5V 的前置稳压器来转换12V 输入。 这也有助于提高效率和热性能。

    对于20A 电压轨、您可能需要考虑允许20A 负载的控制器器件。

    对于定序要求、有两个选项:

    可由 I2C 控制以满足时序要求的可配置器件:LP8756、LP8752、LP8733

     在该实现中、LP8752 + 1分立式降压转换器可能适用。

    2.对于大容量项目、可以为我们的一些其他 PMIC 器件生成自定义 OTP 设置。 对于此选项、您需要联系当地的 TI 代表、以根据数量和时间表了解这些选项。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    如果我使用分立式降压(请勿使用 PMIC)、您是否有适用于项目2-6的推荐电压和电流监控 IC?

    低电压和低电流的精度范围是多少?

    谢谢。

    Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    此器件可能不适合您的确切监控需求、但您可以查看 TPS650861、这是一款用户可编程的 PMIC、可支持这些输出电流/电压、并且能够支持5.6V 至21V 的输入。 此器件将允许您确定自己的定序和输出电压电平。

    此致、

    Layne J