This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:旧版本500W LLC EVM 请求

Guru**** 2586265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935932/ucc256301-old-version-500w-llc-evm-request

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC256302

尊敬的工程师:

几个月前,我在 TI.com 上看到了 UCC256301 500W LLC EVM 设计指南,它没有 PFC,也没有+-42V 电源。 我需要该 pdf 文件进行设计。 可以帮帮我吗? 谢谢!

此致、

卢伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    我不相信我们曾经使用 UCC256301将500W 交流电直接连接到 LLC、但您可能会希望使用 UCC256302将这种500W 交流电直接连接到 LLC 设计:https://www.ti.com/tool/PMP40379

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢! 这正是我想要的!

    通过这种方式、我仍想确认此电源解决方案目前是否能够在中国/欧盟/美国使用? 主要是功率因数参数。 如果不是、我应该如何修改以使其符合 EU 标准?

    此致、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    您能否分享一些有关您的应用以及您的应用需要什么功率因数的详细信息? 遗憾的是、我们没有此设计的任何功率因数数据、但由于没有有源 PFC、它可能远低于0.9。  

    该设计本身应在功能上适用于低压线路(美国)和高压线路(欧盟/中国)。 S600可以短接或保持开路、以配置低线路输入或高线路输入。  

    如果您知道您的终端设备需要哪些 PF 标准、我们可以评估是否需要有源 PFC、或者无源 PFC 是否足够好。

    此致、

    本·洛夫