This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:关于底部电池的电池电压检测

Guru**** 2552160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933811/bq77915-about-cell-voltage-detection-for-bottom-cell

器件型号:BQ77915

您好、E2E、

我们的客户尝试在其板 CV1端口上施加过压。
当 CV1和 CV0之间的电压输入为时、 BQ77915 未检测到 OV。 但是、当 CV1和 VSS 之间的电压输入为时 、BQ77915 检测 OV。
它是否正常运行?
(该电路在每个 CVX 端口上具有与 EVM 相同的 RC 滤波器。)

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我对此主题的答复: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/924688?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ77915%2520CV1

    此外、请直接测量 VC1和 VC0引脚上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电池电压为3.67V 时、在 VC1和 VSS 之间施加4.27V 电压。

    在此模式下、过压保护工作、内部电池平衡 FET 以90%的占空比打开、因此 VC0和 VSS 之间的电压交替重复0V 和4.27V。

    基于上述结果、我认为不是比较 VC1和 VC0之间的电压差、而是比较 VC1和 VSS 之间的电压差。

    请告诉我您的意见。

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件旨在测量 VC1至 VC0而不是 VSS 之间的电芯1值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表上的功能方框图。 VC0未连接到多路复用器。 BQ77915的控制逻辑块未识别 VC0电压。
    因此、VC0是发生 OV 时的放电路径、我认为电池基准电压为 VSS。

    请告诉我设计师的意见。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据设计人员的要求、该器件旨在测量 VC1和 VC0之间的电芯1电压。 由于它是底部电池、VC0引脚大约为 VSS。 评估时、建议使用 VC0作为底部电池的负极端子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    换言之、"BQ77915的控制逻辑块正在捕获 VC0电压的所有方式。"。   <--它可以吗?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、控制逻辑确实捕获 VC0。