This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:设计建议

Guru**** 2384640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935888/tps61200-design-advice

器件型号:TPS61200

您好!

我尝试测试 TPS61200、因此我设计并组装了如下所示的电路:Vout=5.5V。但是、在空载或负载条件下、我不会获得任何输出(无电压)。 此外、即使未连接负载、电路也会消耗大量电流:例如 Vin=5V、Vin=46mA。 您是否对我的设计有任何意见或最有可能是装配体问题? 我们非常感谢您提供有关故障排除的任何建议。

注意:我在输入端添加了 LPF、但我认为这不会是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan:

    很抱歉我不在办公室。 请允许我明天回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan:

    感谢您的等待。  

    您可以测量 Vin 引脚中的电压吗? 恐怕 R3会导致压降、并停止转换器启动。 R3的用途是什么? 您可以将其删除吗? 您可以使用相同功耗模式来降低轻负载时的功率损耗。 有关详细信息、请参见数据表 10.4.1"省电模式"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! R3的想法是在输入端创建 LPF (我想我在数据表中看到了这一点)。 尽管如此、我会尝试将其删除、并立即返回给您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 R3解决了问题、谢谢!