This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895EVM-664:CAN't 从 PMID 汲取3.1A 电流、而不会在由电池供电时引起升压故障

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25895, EV2400, PMP4451, PMP11536
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934418/bq25895evm-664-can-t-draw-3-1a-from-pmid-without-causing-boost-fault-when-powered-by-battery

器件型号:BQ25895EVM-664
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25895EV2400PMP4451PMP11536

您好!

我的应用在5V 时需要3.1A (或接近它)电流、我希望从 BQ25895内置的升压转换器中汲取电流。  我有一个 BQ25895EVM、EV2400和 bqStudio。  测试条件如下:

* 仅通过电池供电(充满电的18650锂离子电池组、4.1V、4 x 3、000 mAh 平衡并联电池、总共12、000 mAh、每个电池能够实现高放电率~ 20A)

* 使用 BQ29700 EVM 保护电池组。  连接到 BQ25895EVM BAT 和 GND 的 BQ29700 EVM 的输出。

* BQ25895EVM 跳线全部采用出厂默认设置

* OTG 模式被启用

* 升压电压设置为4.998V

* 系统启动中的所有其他寄存器默认值

我正在测量电池的电量、高达1.5A 的电流都可以正常工作。  在1.6A 及更高电流下、BQ25895 EVM 引发升压故障并停止提供升压电源。  我还看到 BQ25895 EVM 进入断续状态。

如果我使用 USB 输入连接外部电源、系统将继续正常工作、超过1.6A。  仅当电池完全供电时才会发生故障。

那么、我的问题是、当电池是专用电源时、在 OTG/升压模式下、我能否从 PMID 中获得3.1A 的电流?  您对 BQ25895 EVM 似乎无法在不出错的情况下提供如此多的功能有什么看法吗?  您可能还需要我提供哪些其他信息(寄存器、日志等)来帮助提出建议?

非常感谢-非常感谢您的帮助!

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆

    当满足必要条件时、该器件可支持3.1A 升压操作。

    您是否在 PMID 引脚上使用电阻负载作为 OTG 负载? 您是否尝试将电池直接连接到 BQ25895的 BAT 引脚?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复。  是的、PMID 上的负载是电阻的。  根据您的建议、我尝试将电池组直接连接到 BQ25895的 BAT 引脚。  这无法解决问题。  我还尝试将最小系统电压降低到3V (之前为3.5V)、以防 BQ25895优先选择不同的电源路径、但这也没有帮助。

    也许您可以帮助我以不同的方式了解问题。  包括 BQ25895 (如 PMP4451和 PMP11536)的一些 TI 参考设计使用单独的升压转换器(TPS61235)、而不是使用 BQ25895中的内置升压转换器(PMID 未连接)、即使这些设计似乎只需要3A。  您能否简单地解释一下您为何可能决定使用外部升压转换器而不是 BQ25895的内置转换器?  如果这是推荐或首选的方法、我很乐意使用外部升压转换器、但如果内置转换器应该足够、我不希望有不必要的器件。

    需要注意的一点是-我需要连续5V @ 3A (无中断)。  因此、如果 BQ25895中的升压转换器更适合电池充电或类似的应用(在这种情况下、短暂的压降并不重要)、那么这可能是使用外部升压转换器的好理由?

    再次感谢您的帮助-我真的很感激!


    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆

    您是否逐步了解了 EVM 用户指南? 特别是2.3.3升压模式验证。 只需将实验室电源用作连接 BAT 和 GND 引脚的"电池"、然后在 PMID 引脚和 GND 之间放置一个可调电阻器盒。 非常 轻的负载启动。 施加 VBAT=4.5V、然后缓慢增加 PMID 负载。 请在  测试期间记录所有寄存器值。 另请观察 VBAT 引脚电压、并确保 VBAT 引脚电压始终保持在3V 以上。 您应该能够从 PMID 获得3A 电流。

     

    谢谢、

    宁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我直到现在才看到这篇帖子、我对延迟回复和我问的另一个问题(您也回答了这些问题)表示歉意、这些问题涵盖了您在这里提供的一些相同信息。

    我将运行您建议的测试并回复我的结果。

    谢谢!

    Graham