This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:TPS2544 Vbus 下降320ms

Guru**** 2519360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934880/tps2544-tps2544-vbus-drop-for-320ms

器件型号:TPS2544

大家好、

客户发现一种与数据表不匹配的行为。 我们看到了320ms 的压降。 这与 tdischarge 不匹配(2秒)。

您能否帮助我了解 Vbus 上320ms 的压降?

EN 和 ISEL 始终为高电平

我们有探针 Vbus_out、CTL1、CTL2、CTL3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    您是否能够测量故障引脚? 想知道是否存在导致 VBUS 上电压放电的测量故障。

    此外、在 DCP_AUTO 模式下启动、然后在转换到 SDP 之前转换到 CDP 1秒钟的目的是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    当然、我会让客户分享这些信息并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    客户已捕获 FLT#引脚、在捕获的下方似乎没有触发 FLT。

    客户似乎正在使用 DCP 自动模式并切换到其他模式、这将进入放电模式(2s)、这将导致 USB 器件连接丢失、因此客户希望切换其他行为、可能是 CDP 和 SDP2以避免放电状态。

    但到目前为止、我们无法解释我们看到的放电时间很短、为320ms。 请帮您分享对此问题的任何评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、  

    我无法评论放电状态为何仅为320ms

    但是、如果客户根本不希望系统放电、则应使用 CDP 和 SDP2来避免放电状态