This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25070:用于太阳能应用的 VIN-DPM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25070, BQ25071, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935194/bq25070-vin-dpm-for-solar-application

器件型号:BQ25070
主题中讨论的其他器件: BQ25071BQ24210

BQ25070的数据表简要提到了 Vin-DPM、我认为这将使其适合用作 LiFePO4单节电池的太阳能充电器。  

  1. 您能否确认 BQ25070是否适用于太阳能充电应用?
  2. 没有提到 Vin-DPM 电压、您能否确认它预先设置为什么?
  3. 脉冲控制表1未指定如何控制 Vin-DPM 以及是否通过 defualt 启用。 请确认吗?
  4. BQ25071是否还具有 Vin-DPM 功能(数据表中未提及、但[this ](https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/743001/2744499#2744499?jktype=e2e) 指出唯一的区别是 CTRL/EN 引脚7)?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有与 BQ2407x 系列类似且具有 Vin-DPM DPPM 的 TI 产品适用于 LiFePO4化学物质?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    1.我们不建议将此器件用于太阳能、因为没有 MPPT

    2/3. 我们必须研究这个

    4. BQ25071没有 Vin-DPM 功能

    目前没有同时具有 Vin-DPM 和 DPPM 的 LiFePO4器件

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的观看。 我知道它不是 MPPT、但是从我的研究中可以看到、对于低功耗太阳能充电应用、在这些应用中太阳能电池板 MPP 接近电池电压、线性充电器 I/O 的性能同样好、如果不是更好的话。  

    BQ24210似乎是 LiPo 或 BQ2407x 的理想选择、两者都具有 Vin-DPM 功能(BQ2407x 将 DPPM 直通作为奖励)。 同样、我希望具有 Vin-DPM 的 BQ25070也同样能够胜任太阳能充电 LiFePO4的任务。

    再次感谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    VIN-DPM 功能默认未启用、或者 BQ25070上可能不可用。 EVM 上没有启用/禁用 VIN-DPM 的选项、电流将在压降电压下降低。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这听起来不是很有希望。 我会一直看着。 感谢您的观看!

    此致、

    Dave