This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:快速充电问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932980/bq25890-fast-charging-problem

器件型号:BQ25890

在 充电过程中、MCU 将无法充电、但在快速充电和 VBUS (无输入/500mA)中不能正确显示 bq25890充电寄存器;实际上、它未充电、功耗仍在使用;

2.充电后,电池将继续消耗(功耗更低,只需确认即可);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值? 外部电源可用于与 BQ25890进行 I2C 通信。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在充电过程中、一些芯片将会突然频繁中断(reg0b CHRG_Stat [0-1]= 0X11 [充电满])、但它实际上不是满的(例如、该状态不会打印所有寄存器)、
    因此、低 QON 引脚被人为地拉低以复位芯片(概率可恢复)、寄存器值按如下方式打印。
    RGE0~REG0x14
    0x66 0x08 0x5D 0x9A 0xC0 0x44 0x82 0x9B 0x02 0x44 0x73 0x96 0x02 0x10 0x5C 0x2A 0xDA 0x0D 0x1C 0x1D

    因此、完成了另一组测试。 快速充电 D + d-quick 充电握手已关闭、并且采用了慢速充电模式。

    Reg02 0x5d > 0x5C 目前、充电功能正常、但 int 始终被中断
    0x66 0x08 0x5C 0x9A 0xC0 0x44 0x66 0x9B 0x02 0x44 0x73 0x16 0x02 0x10 0x60 0x61 0x33 0x98 0x1D 0x26 0x1D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG0C=02表示 NTC 热条件。 请参阅充电模式下9.2.7.5.1热温(T3–T5)时 JEITA 指南合规性、JEITA 建议充电电压低于标称充电电压。 热温度(T3–T5)下的电压设置可以比充电电压低200mV (JEITA_VSET REG09[4]= 0)。 这就是您认为电池未充满电的原因。

    REG0C=02表示 NTC 热条件。 参阅9.2.9.3主机中断(INT)、REG0C 中的任何故障事件都将生成 INT 脉冲。

    谢谢、

    宁。