This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:复制闪烁状态

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935939/tps61194-q1-copy-the-flicker-state

器件型号:TPS61194-Q1

大家好、

使用 TPS61194-Q1作为背光 LED 驱动器时、我遇到一些问题。 我的输入为8.5V、输出为30.26V/191mA。 (环境温度= 25C)

当我将我们的系统放入试验箱中时、将环境温度设置为大约85°C。 LED 将闪烁。 此时输出电流将增加到278mA。(输入电压= 7.5V)

我们使用 SMD 电感器、并怀疑 Isat 很小、因此 LED 闪烁。 因此、我们更改了更高的 Isat 电感器。 此问题可以解决。(环境温度= 85C)

因此、我们认为根本原因是环境温度较高时的电感器饱和。(Iout 增大)

但我们希望复制环境温度= 25C 时的闪烁状态、我们使用原始电感器、并将 Vin 设置为极低(5V)、以使电感器电流处于高电平。 但 LED 上没有闪烁。

您是否对如何按照我所述复制闪烁状态有任何想法? 或者、我是否对根本原因有任何误解?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

       您是否具有 SMD 电感器的特定 OPN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    请参阅链接

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我同意电感器的 Isat 可能会严重下降。 我建议测量输入电流(估算)或直接测量电感器电流以进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、当放大器温度= 85C 时、输入电流将增大。 但当环境温度= 25°C 时、我们无法复制闪烁状态。 (我们降低 Vin 以产生更高的输入电流。)

    您是否知道我们为什么不能通过增加输入电流来复制该问题。 (降低 VIN)

    罗伊   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我想您可以不断降低输入电压、 实现电流限制的一点是、您可以看到 LED 闪烁。