This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:关于启动波形

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: MULTIPKGLDOEVM-823, TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936037/tlv758p-about-the-startup-waveform

器件型号:TLV758P
主题中讨论的其他器件:MULTIPKGLDOEVM-823

您好!

我在 MULTIPKGLDOEVM-823板上测试 TLV75801PDBVR。 我使用典型应用、将输入和输出电容器设置为0.1uF+1uF+10uF 陶瓷电容器、并使用 R1=11K、R2=25K 来设置输出电压1.8V。  

我使用输入2V、3.3V、5.4V 测试负载0A、0.25A 和0.5A、发现 LDO 的输出波形具有后槽、同时输入电压已达到导通电压。

我更改了输入和输出电容器、但凹槽始终存在。

请 参阅 waveform.e2e.ti.com/.../tlv758P.xlsx 的附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是否使用电子负载进行测试? 对于纯电阻负载、您是否看到相同的行为?

    电子负载可能会导致有趣的行为。

    我希望这能提供一些见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢、

    我之前使用电子负载进行了测试。 我在相同的测试环境下使用纯阻性负载进行测试、凹槽消失了

     请参阅附录以了解波形。  e2e.ti.com/.../TLV758P_5F00_resistive-load.xlsx

    您能否帮助我回答 电子负载和电阻负载之间的差异问题、或推荐一些信息?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    电子负载具有复杂的阻抗、无论电压如何、都尝试灌入相同的电流。 当将电压斜升至电子负载时、这可能会导致一些奇怪的行为。  

    因为电阻负载只是电阻负载。 它只能在 I=V/R 时灌入电流

    我希望这有助于回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JCHK、  

    感谢你的帮助。

    谢谢。

    此致。

    刘德华