This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:FOD 校准

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935427/bq51003-fod-calibration

器件型号:BQ51003

与其他用户类似、我无法校准 FOD、因为 FOD 校准工具中的校准 Qi 发送器不再可用。 我正在寻找使用现成的 Qi 发送器校准 FOD 的替代方法。

应用详细信息:我们的 BQ51003 Qi 接收器馈入 NXP MC34673AEPR2充电 IC。 随着电池接近充电结束、进入电池的充电电流减小、电池(位于线圈的正后方)变得非常热。 我认为它吸收了 Qi 发送器中的能量、并且未被正确识别为外来物体。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否曾尝试在线圈和电池之间放置一些屏蔽材料? 请在此处查看有关 RX 过热的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/905835

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、当电池不在 Tx 的字段中时、它不会变得很热(正如您发布的论坛所建议的那样)。 这表明 C1/C2电容器已正确调整。

    我们在线圈和电池之间放置了铁氧体板、它确实会降低温度、但不会消除问题。 我们看到的情况是、当电池从充电器 IC (NXP 器件)进入涓流充电模式时、电池会快速升温、并且 BQ51003不会与 Tx 通信、该充电应终止。 充电器 IC 未传递到电池的能量就好像被灌入了异物、但 BQ51003从未与 Tx 通信、它应该终止充电。 因此、随着温度升高越来越多、Tx 会继续发出、超过电池的安全限值。

    我们通过调整原理图中的 R1来降低充电电流。 我还尝试操纵 R_FOD、但没有成功、因此我无法完全确定该电阻器设定点与 Rx 在存在外来物体时如何与 Tx 通信之间的关系。

    是否有任何建议:a)调整 FOD 以缓解这种现象、或 b)建议更好的连接 BQ51003和电池充电器 IC 的方法?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick:作为后续问题、我希望 BQ51003在什么情况下向 Tx 发送"充电完成"数据包? 实际上、芯片未以这种方式配置时、我是否还在等待这种情况发生? 即使感应电流减少至涓流(< 10mA)、我也必须观察我的器件是否断开 Qi 电源传输、但这可能是预期的行为。 如果预计 Rx 将断开电源传输、在什么情况下充电会重新初始化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否能够提高电池充电器上的终止电流? 小于10mA 的电流非常低。 我们认为 FOD 校准在这里没有什么帮助。

    轻负载期间的 BQ51003将 V-RECT 电压增加至大约7V。  在某些线圈配置中、这将需要更大的交流电场。

    其他问题。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ51003不会检测充电完成情况、并向 TX 发送关闭命令。  这将是一个充电完成包(EPT01)。  如果 EN1和 EN2被拉高、BQ51003将向 TX 发送 EPT01。  这需要由 MCU 进行管理。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。 我们计划这样做。 EPT01发送到 Tx 后、Rx 是否保持通电状态、但 OUT 引脚上没有电压? 我们正在尝试为"充电完成" LED 供电、但如果没有任何东西出现、我们是否可以从 BQ51003上的 RECT 或另一个 I/O 取电?

    Tx 是否会尝试重新初始化电荷? 或者、这是否仅在 BQ51003和线圈从 TX 场中移除并再次放置后发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    EPT01发送到 Tx 后、Rx 是否保持通电状态、但 OUT 引脚上没有电压? ---(Nick)–TX 关闭时不能,RX 关闭

    我们正在尝试为"充电完成" LED 供电、但如果没有任何东西出现、我们是否可以从 BQ51003上的 RECT 或其他 I/O 上取电 ?-(Nick)-不、上拉电流需要来自电池。  在 TX 关闭的情况下、RECT 处无电压。

    Tx 是否会尝试重新初始化充电?-(Nick)-如果 EN1/EN2为高电平、RX 将使用 EPT01进行回复。  

     或者、这是否仅在 TX 场移除 BQ51003和线圈并再次放置后发生?-(Nick)-许多 TX 将对 RX 执行 Ping 操作、以查看它们是否需要更多功率。 但这取决于 TX 何时将使用 RX 进行检查。  

    最棒的