This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:如何同时获得 MOSFET SOA 的足够长的故障超时时间和良好裕度

Guru**** 2504385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, CSD17570Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935696/tps2490-how-to-get-both-long-enough-fault-timeout-and-good-margin-of-mosfet-soa

器件型号:TPS2490
主题中讨论的其他器件: CSD17570Q5B

您好!

 

我的客户正在使用 TPS2490和 CSD17570Q5B 设计热插拔电路。

它们的要求如下。

VIN=Vo=12V、IO=25.4A (最大值)、Ta:0~+75oC

COUT=2460uF、ILIM=33A、PLIM=150W、VPROG=0.545V、Vuvlo=9.8V

其原理图如下所示。

使用 TPS249x_8x_Design_Calculator_REV_B.xlsx 计算器、为了在 F91的"热短路"或"短接启动"期间获得足够的 SOA 裕度、我的客户需要选择 CT=0.47uF。 则故障超时变为0.075ms。 但是、根据数据表中的公式(17)和(18)、计算出的 tstart 为~1ms 或~1.8ms、大于0.075ms。 因此、故障超时始终会阻止正确启动。

请告知我的客户如何解决此问题。 (请参阅随附的 TPS249X_8x_Design_Calculator_REV_B 2020 2 16.xlsx)

e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B-2020-8-28.xlsx

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    如果我们使用软启动控制、则故障超时时间和启动时间会去耦。

    该设计适用于所选的故障超时。 如果需要较长的故障超时、请选择较强的 FET、例如 CSD16415Q5

    如果您有后续问题、请告诉我。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

     

    感谢您的回答。

     

    我的客户希望了解如何计算 F91 ("热短路"或"短接启动"期间的 SOA 裕度)。

    是否可以详细说明如何计算它?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    设计表使用应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 中讨论的公式

    此致、Rakesh