主题中讨论的其他器件:LM3489、 TPS65987EVM、
你(们)好
在 Youhao Xi的文章“Adjusting VOUT in USB Type-Cand wireless charging applications,part 1”(下面的链接)中,
提供了一个使用开关电阻器分支来编程附加 VOUT 电平的示例(图 a)
但是、由于开关时可能会触发错误的 OVP 事件、因此建议使用 FET 和 RC 网络进行另一种设计(图 B)
那么、我的问题是、不是添加三个额外的 FET 和三个额外的 RC 网络、而是添加图 C 中所示的电容器吗? 如果不是、原因是什么? 如果是、如何计算合适的值?
因此能够使用 MCU 上的漏极开路输出将所需 VOUT 所需的电阻器灌入 GND。
谢谢、Thomas
图 A:
图 B: