This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:使用电池组的剩余电量。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935461/bq34110-using-the-remaining-charge-capacity-of-my-battery-pack

器件型号:BQ34110

我需要一些建议、了解如何以及何时设置初始剩余电量以及如何在电池寿命期间更新该电量。 镍氢电池组、额定电压为12V。 电量监测计在板上、不在电池组中。 FWiw 电池组将采用浮动配置、在电源短缺的情况下作为备用电源。 因此、大多数情况下、它的使用寿命将保持充满电状态。  

1-我的第一个基本问题与如何在电量监测计中设置电池组的初始充电状态有关。 由于 FG 不在电池组中、当我插入电池组时、我希望能够设置电池组的初始剩余电量(即使是估计的电量)、因为它可能会被部分充电。 我了解到、当我复位 FG 时、它使用电池组的电流电压、并使用 DOD 表中的数据来设置剩余电量。 然后、它集成了电流、这是可以的。

因此、我的第一个问题是、这是否是正确的方法。

是否有更好或更正确的一个?

它是否使用记忆的容量(该容量必须随着电池老化而降低)或标称容量?

2 -我的第二个基本问题涉及长期剩余电量。 由于系统需要最低电压才能工作、因此电池组不会放电至最低电压。 因此、我们仅使用大约60%的完整电池组容量(如果是新电池组)。 我需要为系统估算剩余电量、以便我的100%电池组将充满电、很明显、当电池组达到其满电量的40%(给予或接受)时、当电压达到我的系统允许的最小值时、我的0%将为。

您是否有任何提示或建议、说明如何在时间内确定新的100%和0%? 电量监测计是否会根据电池组的老化情况进行调整?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    您对 BQ34110最初估算充电状态的方法是正确的。 遗憾的是、即使仅根据 DOD 表确定容量并不是最准确的、这也是监测计在估算容量时可以做得最好的。  

    BQ34110使用 CEDV (补偿放电结束)算法、该算法依赖于合格放电至低 SOC (通常为7%)来更新所学的完整充电容量。 对于极少放电到低电压的应用、所学容量不会更新。  

    解决应用程序老化问题的一个可能的方法。 如果您可以在大量周期(完全合格的放电、以便更新 FCC)内循环多次电池、则可以说明容量如何随周期数变化。 由于数据闪存中包含已学习的完整充电容量、您可能可以使用此特性数据在特定的周期数后覆盖此参数?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt。

    我点击了"已解决"事故、但我仍有一些后续问题。

    1 -您关于循环电池组样本的建议似乎是一个好计划、至少要了解电池老化时的行为(在本例中人为加速老化)。 我将使用一个样本来尝试这个。

    2- BQ34110被称为具有极少放电的模块。 尽管缺少完全合格的放电周期、它是否仍能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    BQ34110具有单独的功能、适用于电池很少放电的应用。 这与监测功能不同。 此功能称为放电结束确定、它实际上适用于始终连接到充电器的电池(例如安全系统的备用电池)。  

    以下是介绍此功能的视频: https://training.ti.com/end-service-determination-algorithm

    请记住、这是独立于监测的单独功能。 监测精度需要偶尔进行完全放电才能更新容量。  

    此致、

    Matt