我需要一些建议、了解如何以及何时设置初始剩余电量以及如何在电池寿命期间更新该电量。 镍氢电池组、额定电压为12V。 电量监测计在板上、不在电池组中。 FWiw 电池组将采用浮动配置、在电源短缺的情况下作为备用电源。 因此、大多数情况下、它的使用寿命将保持充满电状态。
1-我的第一个基本问题与如何在电量监测计中设置电池组的初始充电状态有关。 由于 FG 不在电池组中、当我插入电池组时、我希望能够设置电池组的初始剩余电量(即使是估计的电量)、因为它可能会被部分充电。 我了解到、当我复位 FG 时、它使用电池组的电流电压、并使用 DOD 表中的数据来设置剩余电量。 然后、它集成了电流、这是可以的。
因此、我的第一个问题是、这是否是正确的方法。
是否有更好或更正确的一个?
它是否使用记忆的容量(该容量必须随着电池老化而降低)或标称容量?
2 -我的第二个基本问题涉及长期剩余电量。 由于系统需要最低电压才能工作、因此电池组不会放电至最低电压。 因此、我们仅使用大约60%的完整电池组容量(如果是新电池组)。 我需要为系统估算剩余电量、以便我的100%电池组将充满电、很明显、当电池组达到其满电量的40%(给予或接受)时、当电压达到我的系统允许的最小值时、我的0%将为。
您是否有任何提示或建议、说明如何在时间内确定新的100%和0%? 电量监测计是否会根据电池组的老化情况进行调整?
提前感谢。