This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818A:启动条件

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3818A, UCC3817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935689/ucc3818a-startup-condition

器件型号:UCC3818A
主题中讨论的其他器件: UCC3817

尊敬的团队:

这是来自台达塔队的 Kevin。

客户正在测试 UCC3818A、在启动期间 DRVOUT 引脚似乎会有一些驱动信号。

我们是否有更多信息来解释此 IC 在启动期间的状况?

此外、 提供电源前后的 OVP/EN (引脚10)条件是什么? (内部电阻)

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能更详细地解释一下问题是什么吗?  您有波形吗?

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我查看了 John Bottrill 编写的应用手册、该手册介绍了如何降低 UCC3817/8器件上的可闻噪声。

    原因是电流放大器的负输入失调电压。  可通过添加4mV 来将其移除

    电流放大器同相输入的失调电压。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/935689/3456858#3456858 

    我相信您在启动时看到的问题是电流放大器上的这个负偏移。

    如果添加图1中的电阻分压器并向放大器的同相引脚添加4mV 的失调电压、则应能够消除此启动问题。

    此致、