This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161-Q1:LED 的最大输出电流

Guru**** 2517600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935656/tps61161-q1-max-output-current-for-led

器件型号:TPS61161-Q1

团队、

LED 输出电流的最大值是多少? 我在 TI.com 中看到了20mA 规格。但我似乎希望数据表中支持高达80mA 的电流。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    我们的用例如下所示。 3.1V/20mA/LED、4个 LED 需要80mA。 我们的输入电压稳定为3.0V。 TPS61161-Q1可以支持吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    有人可以确认我的问题吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我建议将4LED 串联、因为并行时也无法控制每个 LED 的亮度。