This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:输入电压范围

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935453/tps63802-input-voltage-range

器件型号:TPS63802

大家好、

我的客户有新项目。

它们应用于使用电池作为电源的监控系统。 在极端条件下、电池电压可能低于1.5V。 TPS63802的高效率似乎适合其应用、但数据表显示输入电压必须大于1.8V 可以启动。 此时、如果产品在断电后重新启动、似乎存在无法正常启动的风险? 在使用或电路设计方面、是否有任何建议可避免这种限制?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    我可能无法清楚地理解您的描述。  

    但对于 TPS63802、我们建议启动时 Vin 应高于1.8V。 它也可用于重新启动。  

    输入电压范围和输出电压是多少?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    Vin=1.3V 是否正常?

    因为输入电压范围显示1.3~5.5V。

    谢谢、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    启动? 我们建议启动时输入电压仅为1.8V、不想冒险。