This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210EVM-012:能否使用 LMG1210EVM-012获取 PWM 波形?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210EVM-012, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934714/lmg1210evm-012-can-i-get-pwm-waveform-using-lmg1210evm-012

器件型号:LMG1210EVM-012
主题中讨论的其他器件: LMG1210

你(们)好

我的客户正在使用 LMG1210EVM-012。

他希望使用 LMG1210来操作压电式器件。

在 VOUT 中、它是否可以使方波为100V、5MHz?

此外、 在 EVM 中 FET 侧产生的热量很严重、是否有任何方法可以改善它?

等待您的回复。

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    对于使用 EVM 的100V、5MHz 方波、客户需要使用>100V GaN FET 更新 FET、因为板上的 FET "仅"额定电压为100V。

    对于此 EVM、您可能会使用散热器来帮助实现 GaN FET 热性能。  

    在新电路板上、客户可以在功率级中添加更多散热过孔;尽可能减小电路板厚度、因为这与热阻直接成正比;使用厚大的顶部铜层(大于散热焊盘面积)来最大限度地减小热阻。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我有疑问。

    在这种情况下、您能否推荐 FET?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    EPC2012可能是一个良好的起点。

    此致、

    -Mamadou