This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:100%最大占空比运行

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913, LM61440, LMS3655, LMR33640, TPS55288, TPS56637, LM61460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935996/tps62913-100-max-duty-cycle-operation

器件型号:TPS62913
主题中讨论的其他器件: LM61440LMS3655LMR33640TPS55288TPS56637LM61460

(3至17V 输入、3A 输出) TPS62913是一款非常有趣的 VREG IC。  除了将 LDO 的 PSRR 与现代开关稳压器的效率相结合、所有这些都在较小的总体占用空间内、它还提供100%最大占空比运行、例如、5V 输入可提供(接近) 5V 输出。   

尽管我可以找到几支持此功能的控制器(带有外部开关、通常需要更大的整体尺寸)(例如4.5V 至42V 输入 LM61440)、 但我可以找到的支持此功能的极少其他 VREG 转换器(带有集成开关)。  我可以找到的最接近的(在3A 输入范围内、最高可达28V 输入范围)是 LM61440和 LMS3635/LMS3655 (~4至36V 输入)、它们能够接近96%的占空比、以及(~4至36V 输入) LMR33640 (能够接近98%的占空比)。

在我的应用中、我希望允许使用大型(5-28V)输入源、并且希望即使插入了5V 壁式电源、也能够使用该电源为5V 主板供电。  此时、我正在考虑使用可选分流器、以便在选择5V 电源时完全绕过 VREG。  但是、这会导致非常大的灾难性错误(如果有人将分流器留在插座中、然后将较大的(高达28V)锂聚合物插入电源输入中)。

因此、我的问题是 、是否还有其他我缺少的 TI 转换器(带有集成开关)可提供(接近) 100%最大占空比、并且能够处理5V 至28V 输入和5V (大约3A)输出?  我已经勾画了 TI 目录和我生成的所有 WEBENCH 结果、似乎找不到许多其他结果。   正如我在上面所说的、TPS62913的一切都很有趣-我真的很想看到一个处理更高输入电压的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     您是否考虑过降压/升压型转换器 TPS55288?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板空间是我的应用中的一个主要限制因素、我发现所有降压/升压转换器的尺寸都太大、无法使用(尺寸是类似指定降压转换器的2倍或3倍...)

    我没有找到 TPS62913等能够处理高达28V 输入的器件、在我看来、在选择5V - 28V 降压(仅限)稳压器以能够通过(接近) 5V 时所需的牺牲似乎太高了。  因此、我想我将保持简单、将电路板电源输入的要求提高到最低6.2V 输入、并使用 LM61460或 TPS56637、两者的占用空间都非常整洁。

    感谢您的考虑...

    -Tom