This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA723:正浮点稳压器的电流折返电路。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UA723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930388/ua723-current-foldback-circuit-for-positive-floating-regulator

器件型号:UA723

您好!

这来自 UA723的数据表。 此公式是否可应用于图7?

谢谢、

Bala T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    这些公式适用于图6中的电路。
    您需要从图6中获取 R3和 R4、并将它们添加到图7中、以使用这些公式获得电流折返。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    非常感谢您再次快速响应!

    我将尝试使用此方法通过电流折返功能实现45V 输出。

    此致、

    Bala T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您能否告诉我如何计算折返电流限制的 R3和 R4 (图6)?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我离开了办公室。  您是否仍需要此方面的帮助?
    如果您知道您的膝部电流、IOS 值和输出电压、那么您有2个方程和3个未知(Rsch、R3、R4)。

    在设计电阻器之前、应将膝点电流、IO 值和输出电压理解为初始要求。

    您可以灵活选择3个未知和2个方程、因此设置其中一个未知并使用方程来选择其他两个值。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我很高兴听到你的声音。 您的详细解释非常有帮助-谢谢。

    此致、

    Bala T.