This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62133:在与 DRV8870相同的12V 电源上?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870, TPS62133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935900/tps62133-on-the-same-12v-power-supply-with-a-drv8870

器件型号:TPS62133
主题中讨论的其他器件:DRV8870

在我们的 PCB 上、我们计划使用 TPS61233生成稳定的5V (1A 负载)、电机驱动 器 DRV8870 (最大2A 负载)共享相同的12V 输入。 DRV8870上的负载变化是否会导致5V 输出上的噪声?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      如果有两个 TPS62133器 件分别为5V 负载和 DRV8870供电、则 DRV8870产生的噪声可能不会耦合到主12V 电源中。  

    但是、如果两个 TPS62133在稍微不同的频率下开关、则两个 FSW 之间的差异可能会在12V 电源上表现为拍频(低频噪声)。  

    如果5V 负载对噪声敏感、最好在前面插入 LDO。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的建议、我将在设计中添加一个 LDO。  

    此致、

    Roderick