This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ25125:负载开关和 LDO 控制寄存器 B2-B6 CAN#39;t SET!

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936020/ccs-bq25125-load-switch-and-ldo-control-register-b2-b6-can-t-set

器件型号:BQ25125

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   我将寄存器0x7 0xFC B2-B7全部置1、但读取0x7则获取值为0xA8。 我不知道为什么?  LS/LDO 引脚电压不能改变。 LSCTRL 引脚具有输入高电平。

   但设置寄存器0x6 0xFE、读取0x8值为0xFE、SYS 引脚电压变化正确。

   这对 bq25125来说是很好的选择。

   

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您想要进行更改时、必须先禁用 LDO、然后重新启用 LDO、更改才能生效。