This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620烧坏

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935577/tps54620-tps54620-burned

器件型号:TPS54620

大家好、TI 人、

  我发现 TPS54620 在一种旧设计中、输入为16V、输出为12V/3A、电感器非常大、8.2uH。

最近稳压器烧坏了、我们怀疑它是过流。 您认为8.2uH 电感器在燃烧过程中起着什么作用吗?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您可以分享设计原理图吗? 您能否共享电感器器件型号及其额定电流?

    这种情况发生在所有器件上还是仅发生在设计中的1个器件上?

    这是在原型设计期间还是在生产期间还是在现场故障中?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

      电感器 L4的 P/N 为 MSS1048-822NL

    请参阅随附的捕获。

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    对于这样的高输出电压设计、8.2uH 电感器是一个相当正常的值、因此不应由这个引起。 我看了一下原理图、没有发现任何问题。

    在此设计中需要注意的一点是16V 输入。 这非常接近额定值、请注意确保在瞬态期间不会超过额定值。 如果您遇到更多稳压器故障、最好仔细查看 PVIN 电压以进行检查并确保其正常工作。

    我还可以查看您的布局、看看是否存在任何风险。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

     最大值是多少 我可以设置的压摆率/软启动时间?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    TPS54620本身实际上没有最长的软启动时间。 如果 SS 电容器非常大(>100nF)、则可能会出现一种潜在的行为、即在启用 TPS54620后开始开关之前、SS 电容器可能无法完全放电。 这将导致在启用后输出电压斜升开始时出现小幅升压。 这对于 TPS54620来说不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒  

    Tony