This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:RoHS 状态

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, TPS54A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934623/tps54020-rohs-status

器件型号:TPS54020
主题中讨论的其他器件:TPS54824TPS54A24

我发现有关 TPS54020RUWR 器件的 RoHS 状态的信息略有冲突。

 

在数据表中、它声称为绿色(RoHS、无锑/溴)、但在器件内容汇总中、它表示为 RoHS 豁免。

 

如果根据2021年7月截止的豁免情况符合 RoHS 标准、则我们需要查找替代产品。 您是否知道该器件是否提供完全符合 RoHS 标准的版本、或者如果不提供、哪种器件是一个很好的替代器件?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    此器件符合 RoHS 豁免标准。 TI.com 上的订购和质量部分显示的内容以及器件内容汇总是正确的。

    我还对数据表 POA 页面上的环保计划中如何列出它感到困惑。 我已经检查过我知道 RoHS 豁免的其他一些器件、它们的显示方式也是一样的。 数据表中的 POA 页面显示 RoHS、但 TI.com 上的"订购和质量"部分显示 RoHS 豁免。 我将与其他人联系、以帮助解释这是否按预期显示。

    我不知道有任何计划在没有豁免的情况下将该器件转换为符合 RoHS 标准、因此我可以推荐使用 TPS54824或 TPS54A24。 存在一些差异、因此希望该器件包含所需的所有功能。 需要注意的两个主要问题是、这些器件在轻负载时处于 FCCM 中、并且它们没有用于分离轨输入的单独 PVIN/VIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我进一步了解这一点的过程中、下面链接的页面可能是有关 RoHS 豁免和有效期的有用参考。

    https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/environmental-home.html

    RoHS 豁免和失效 声明 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    我仍在研究数据表 POA 中的明显冲突。 在研究时、我是否可以帮助解决与此相关的其他问题?