您好!
我们正在运行 LM5088-1 EVM、该 EVM 具有36至44输入和26V 输出(2A 时)。 根据 webench、这些参数只会产生177.44mW 的功率耗散、但器件 温度上升至43.2°C。结至环境或结至外壳的热阻应导致较低的温升。 您认为43°C 对于 EVM 上的此实现是否具有相关意义?
另一个问题是其他 EVM 的温度上升到70°C。 为什么具有相同设置的 EVM 之间会有差异、并且是否有任何步骤来隔离此问题? 这可能是因为连接不是很好?
Webench
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在运行 LM5088-1 EVM、该 EVM 具有36至44输入和26V 输出(2A 时)。 根据 webench、这些参数只会产生177.44mW 的功率耗散、但器件 温度上升至43.2°C。结至环境或结至外壳的热阻应导致较低的温升。 您认为43°C 对于 EVM 上的此实现是否具有相关意义?
另一个问题是其他 EVM 的温度上升到70°C。 为什么具有相同设置的 EVM 之间会有差异、并且是否有任何步骤来隔离此问题? 这可能是因为连接不是很好?
Webench
谢谢!
我们将使用温度传感器测量 GND 过孔处的温度。
使用 webench、预期功率损耗为177mW。 结至外壳的热阻(底部为6 C/W、相当于1度变化。 如果使用40 C/W 的结至环境热阻、则相当于~ 7度的变化。 这些测量是在室温(22C)下完成的、在"正常"运行时记录的温度为43 C、最差运行温度为70 C、变化为20度。 这与预期的温升不匹配。
您认为此计算准确吗?
这是我的 webench 作为参考。
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/25?noparams=0