This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088MH-1EVAL:温升

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934725/lm5088mh-1eval-temperature-rise

器件型号:LM5088MH-1EVAL

您好!  

我们正在运行 LM5088-1 EVM、该 EVM 具有36至44输入和26V 输出(2A 时)。 根据 webench、这些参数只会产生177.44mW 的功率耗散、但器件 温度上升至43.2°C。结至环境或结至外壳的热阻应导致较低的温升。 您认为43°C 对于 EVM 上的此实现是否具有相关意义?  

另一个问题是其他 EVM 的温度上升到70°C。 为什么具有相同设置的 EVM 之间会有差异、并且是否有任何步骤来隔离此问题? 这可能是因为连接不是很好?  

Webench

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您在哪里以及如何测量温度?

    如果您查看控制器温度、最好使用热像仪来估算结温。

    控制器中的大部分功率来自栅极电荷损耗、部分功率来自器件的 Q 电流。  您应该这样做

    能够计算控制器中的预期功率损耗、并使用热阻估算值得出近似值

    预期温升的值。

    此外、FET 和二极管的温度将比控制器高得多、并且也会发热。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用温度传感器测量 GND 过孔处的温度。  

    使用 webench、预期功率损耗为177mW。 结至外壳的热阻(底部为6 C/W、相当于1度变化。 如果使用40 C/W 的结至环境热阻、则相当于~ 7度的变化。 这些测量是在室温(22C)下完成的、在"正常"运行时记录的温度为43 C、最差运行温度为70 C、变化为20度。 这与预期的温升不匹配。  

    您认为此计算准确吗?  

     

    这是我的 webench 作为参考。  

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/25?noparams=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    处理电子邮件

    谢谢