This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ25930:BQ76930和 MCU 之间为何需要隔离

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936036/bq76930-bq25930-why-we-need-isolation-between-bq76930-and-mcu

器件型号:BQ76930

您好!

在20S 应用中、我发现用于监控上部电池的 bq76930需要在其 SDA/SCL 和 MCU 之间进行隔离。 当 AFE 和 MCU 不在同一 GND 中时、为什么我们需要这种隔离?  

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、  

    在堆叠应用中、顶部 BQ76930可在第10节电池的电位下工作。  电压将随电池的工作范围而变化、如果电池在4.2至3V 范围内使用、则顶部 BQ76930 VSS 电压将为42至30V、瞬态电压会更高。  为简单起见、我们将其视为40V。   因此、顶部器件的 I2C 信号应在40至43.3 V 的范围内。

    MCU 通常以底部器件的电势运行、其 I2C 为0至3.3V。  如果两个器件的信号连接在一起、则会超出两个信号的绝对最大值、电流将流动、并且部件可能会损坏。  必须使用某些电路来调节 VSS 电势的40V 差值。  实现此目的的一些方法是:

    光耦合器的电路。

    晶体管电平转换器电路。

    隔离器。

    I2C 的一个复杂问题是 SDA 线是双向的、通过对低电平的敏感检测来避免锁存条件。  光耦合器或晶体管电平转换器路径是单向的、必须重新组合信号。 隔离器提供此功能、可能需要对其他2个电路进行更多工作、但也可能。  为您的应用选择合适的电路。