Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
您好!
在20S 应用中、我发现用于监控上部电池的 bq76930需要在其 SDA/SCL 和 MCU 之间进行隔离。 当 AFE 和 MCU 不在同一 GND 中时、为什么我们需要这种隔离?
希望得到您的回复、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
英里、您好、
在堆叠应用中、顶部 BQ76930可在第10节电池的电位下工作。 电压将随电池的工作范围而变化、如果电池在4.2至3V 范围内使用、则顶部 BQ76930 VSS 电压将为42至30V、瞬态电压会更高。 为简单起见、我们将其视为40V。 因此、顶部器件的 I2C 信号应在40至43.3 V 的范围内。
MCU 通常以底部器件的电势运行、其 I2C 为0至3.3V。 如果两个器件的信号连接在一起、则会超出两个信号的绝对最大值、电流将流动、并且部件可能会损坏。 必须使用某些电路来调节 VSS 电势的40V 差值。 实现此目的的一些方法是:
光耦合器的电路。
晶体管电平转换器电路。
隔离器。
I2C 的一个复杂问题是 SDA 线是双向的、通过对低电平的敏感检测来避免锁存条件。 光耦合器或晶体管电平转换器路径是单向的、必须重新组合信号。 隔离器提供此功能、可能需要对其他2个电路进行更多工作、但也可能。 为您的应用选择合适的电路。