This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:数据表信息确认

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935635/tps74401-datasheet-information-confirmation

器件型号:TPS74401

大家好、

客户正在其设计中使用 TPS74401 ADJ LDO。

他对数据表的描述有一些疑问。


在数据表中、他们提到了这一点
使能阈值通常为0.8V、随温度和工艺变化而变化。

温度变化约为–1mV/°C;因此、过程变化占使能阈值变化的大部分。

如果需要精确的导通时序、请使用快速上升时间信号来启用 TPS74401。
他只是想了解温度的升高。 VEN 阈值将发生什么情况..

它是否也会增加或减少...?

提前感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们使用电气特性表来保证整个过程温度范围内的阈值:

    因此、高于1.1V 时、我们说器件将始终开启、低于0.4V 时、器件将始终关闭。 在这些阈值之间、不保证运行。  

    希望这能帮助您向客户澄清问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。

    客户想要了解、如果 VEN H 上的电压在30度时为0.95V 而非1.1V、则 VEN 阈值(芯片内部)的行为方式。
    它是否会随温度的升高而增加、需要有关温度的一些详细信息。


    他在数据表中看到一条声明:“使能阈值通常为0.8V,随温度和工艺变化而变化。

    温度变化约为–1mV/°C”


    只是想了解 VEN 阈值如何随温度变化。

    他说,他并不真正关心设备的工作。

    谢谢你。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在下面、当 ENABLE 引脚低于1.1V 且高于0.4V 时、我们无法进行任何注释、因为在该区域中、操作"未定义"。 这意味着过处理批次可能存在差异。 这些变化可能会根据批次而升高或降低。  数据表保证了整个温度范围内所有工艺角的性能。  

    很抱歉、我们通常不会描述未定义区域中的性能特征。  

    我希望这有助于澄清。