This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875:UC1875

Guru**** 2590670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936067/uc1875-uc1875

器件型号:UC1875

您好!

我正在设计具有高功率全桥部分的正弦波逆变器。 我需要做的是让部件调制高频率。 假设我将振荡器设置为100kHz、现在我们有一个斜坡进入驱动器、好了、现在在误差放大器上、我们将正输入设置为+2.5 VDC。 现在、我们应该看到输出 sq 驱动 MOSFET 的波形是、它们可以首先进入驱动器以切断来自 PWM 器件的负载电流。 现在、这就是我需要做的、我需要在误差放大器的正输入端放置一个1uF 电容器。 另一端是低频率正弦波源。 因此、现在正弦波将在+2.50vdc 参考电平处浮动、 现在、我希望看到输出驱动信号调制为低频率正弦波信号、而-输入的反馈信号将是相同的、输出感应部分的正弦波+2.50vdc 基准电压在此基准上安装以调节输出。 放大 将通过将正弦波基准的放大值改变为 误差放大器的正Heavy plus sign输入来控制输出的幅值。

在开始削波调制信号之前、请不要让我知道正弦波参考的最大值和最大值、 因为从全桥、wi 是输出变压器、而在扇区侧、将转到低通滤波器部分、以在中的基准正弦波处生成低频率正弦波、 只有现在正弦波将为115Vac、我应该能够将输出从90Vac 调整为125Vac。

请不要让我相信你的想法。

感谢您的观看、

Willie L McCain

561 846 0150

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难理解您的描述。 您似乎需要在 EA+上添加一个信号、在 EA-上添加另一个信号、并查看何时可以生成 PWM。 如果这是您的要求吗? 如果 您绘制电路、则有助于了解您希望 IC 实现的目标。