This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接网络分析器

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935890/connecting-a-network-analyzer

尊敬的 TI 团队:

上述答案中以粗体突出显示的"电缆屏蔽"和" 50欧姆内核"是什么意思?

此外、答案#5" ANT1、ANT3:NC;ANT2:0 Ω"指的是什么?

此致、

Madelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madelyn、

    电缆屏蔽是指半刚性电缆(即 GND)的外部部分。 请参阅 AN058中的图14。 电缆的这一部分必须尽可能靠近测量点、以便使用网络分析器进行精确的射频测量。

    50欧姆磁芯是指半刚性电缆的导电中心磁芯。  

    ANT1、ANT2和 ANT3是指 DN038的图4所示的匹配组件。 RGW 指示取消分流组件的安装并将串联组件短接。

    通过遵循 RGW 有关参考设计的说明、您可以测量天线从直流阻断电容器垫的返回损耗。  

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Seong! 这非常有用、可以回答我的所有问题。

    此致、

    Madelyn