This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:SwitcherPro 桌面设计工具

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936066/tps54331-switcherpro-desktop-design-tool

器件型号:TPS54331
Thread 中讨论的其他器件:SwitcherPro

尊敬的所有人:

我们使用 SwitcherPro 桌面设计工具设计具有以下规格的降压转换器:

输入电压最小值= 3.8v   输入电压最大值= 5v

输出电压= 3.1v      最大输出电流= 1A

我们制作了生成的原理图并完成 PCB 设计、然后将其发送到制造并按如下方式开始测试:

输入电压:4.9v --> 输出电压= 3.22v

当输入电压低于4.7v 时--- >输出电压=悬空2.xx  

*所有这些测量都是使用万用表完成的

下面是 SwitcherPro Desktop 生成的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有2个电阻器(R6、R7)用于可调节 VIN UVLO 欠压锁定。

    根据您的当前配置、该器件需要开始工作电压大约为4.5V、锁定电压大约为3.5V。  下面是一些注释供您参考。

    请根据您的需求优化这2个电阻值。  您可以参阅数据表 中的 equation1和 equation2。

    请在 VIN-GND 附近添加一个0.1uF 电容器。

    请添加一个较大的 Cout 电容器,以获得更好的环路性能和更小的输出电压纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young Zhao

    感谢您的回复、实际上、在我看到您的回复之前、我使用了具有相同规格的 WEBENCH 电源设计器、生成的原理图与 SwitcherPro 生成的第一个原理图完全不同、现在我真的很困惑我应该依赖哪种工具。

    赵永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在您的设计中使用 WEBENCH。 谢谢。

    此致、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你