This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:故障条件下 LED 的闪烁占空比是多少?

Guru**** 2530500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25790, BQ25790EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933886/bq25616-what-is-the-blinking-duty-cycle-of-the-led-during-fault-condition

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ25790BQ25790EVM

如果存在任何故障情况、BQ25616和 BQ25790会以1Hz 的频率闪烁。 脉冲宽度和闪烁的占空比是多少? 脉冲看起来很短、用户可以清楚地看到它。

此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    当 STAT 引脚 由于故障条件而以1Hz 的频率闪烁时、它会重复地变为1秒的高电平、然后变为1秒的低电平。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回答。

    在我的 BQ25790EVM 上、我确实测量了 STAT 引脚的频率、它是0.716Hz。 此1Hz 闪烁信号的容差是多少?

    我们希望使用 BQ25790显示电池充电器处于关闭状态的状态、我们的主处理器应显示器件处于开启状态的状态。 这意味着两种频率应相同、我们需要在主处理器上实现相同的闪烁。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我们会回来的。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    遗憾的是、我们不会在生产中测试 STAT 闪烁的频率。  它连接到内部时钟、该时钟会随输入电压、工作模式(仅电池、OTG 或 VBUS)和温度的变化而发生很大变化。   只是为了确认、您看到故障、并且由于没有电池、您没有看到充电器循环进入和退出充电状态?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我认为 BQ25790确实检测到"热"电池、并显示 STAT 闪烁。  

    此致、

    Patrick