This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:请告诉我们 TPS54202的 OCP 操作。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934221/tps54202-please-tell-us-about-ocp-operation-of-tps54202

器件型号:TPS54202

尊敬的先生:

请参阅随附的文件。
请回答我的问题。

此致、e2e.ti.com/.../about-OCP-operation.pdf

H.MUROYA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muroya、

    该 IC 允许的浪涌电流值是多少? 它是否高达4A 的电流限制?

    =>是的,它的电流限制高达4A

    是否可以考虑、如果5V 的输出电压上升而没有任何问题、那么浪涌电流没有问题?

    =>是。 输入电流是电感器电流的一部分。 需要检查电感器饱和电流是否足够大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent Zhang San:

    1;OCP 规格为 max4A。
    但是、我认为这是一个与 OCP 操作相关的数值。
    IC 内部元件的击穿电压与浪涌电流之间应存在另一个规格。 (ASO 等)
    这是如何的?
    该规格的数值是多少?

    2;OCP 最小规格为2A。
    如果某个批次的 IC 在 OCP 中以2A 电流运行、那么该5V 电压的上升幅度是多少?
    5V 电压是否不会升高?
    (昨天文档中的5V 上升时间为10msec 或更短。 浪涌电流约为2.7A。)

    此致、

    H.MUROYA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muroya、

    对于一个特定的器件、OCP 是固定的、在温度之间略有变化。 最小2A 或最大4A 基于密尔森样本数据。

    1.如果 VIN 电压低于建议的28V 电压、则器件是安全的。

    它表示该器件的 OCP 约为2.7A。 如果 OCP 时间非常短、通常可以 累积5V 电压。 如果您在2A CC 负载启动条件下选择较大的 COUT、则在5ms 软启动时间后、Vout 仍低于设置电压的40%、则5V 电压不会累积。 否则就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent Zhang San:

    1:我提出以下问题。
    IC 内部元件的击穿电压规格应不同。 (ASO 等)
    (IC 内部元件;(TR、FET 等))
    我想知道该规格。 这是如何的?

    2;在这次发布的波形中、为什么您可以说"此器件的 OCP 约为2.7A?"
    (OCP;过流保护)
    (2.7A;我将其报告为浪涌电流。)
    请告诉我您可以判断为 OCP 的原因。

    另一方面、我理解您的评论是否如下;
    [这表示该器件的“浪涌”大约为2.7A。 如果“浪涌”时间非常短,通常可以累积5V 电压。]
    但我想了解更多信息。
    "浪涌"时间很短;时间是多少?

    此致、
    H.MUROYA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muroya、

    1.我仍在尝试理解您的问题。 "我想知道该规范"您想知道什么规范? 。  

    如果您是指相对于不同 TR/FET 尺寸的击穿电压、我们没有此数据。  对于 所有 TPS54202器件、我们只能获得28V 的最小断点电压。 当然、击穿电压将受到内部参数的影响、某些器件击穿电压将更高。

    我会"判断"它是 OCP、因为有时器件会在重负载条件下的启动过程中触发 OCP。 更清楚的是、您是否可以捕获电感器电流波形。

    我的意思是、在软启动时间内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent Zhang San:

    很抱歉让你感到不安。

    1;OCP 在4A 下工作。 (当然、它可能因温度环境而异。)
    通常、我认为 OCP 的电流值和内部元件的最大额定值是不同的。
    这是如何的?

    您认为、如果输入电压为28V 或更低、则没有问题。
    但是、即使输入电压大约为10V、浪涌电流(脉冲电流)也会因 IC_Vout 侧的容性负载而异。
    在本文档中、浪涌电流约为2.7A、但我担心容性负载和浪涌电流的变化。

    2;您的请求;I 测量了电感器电流。
    请参阅随附的文档。

    此致、
    H.MUROYAe2e.ti.com/.../about-OCP-operation_5F00_addinfo_5F00_a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muroya、

    回答任何问题。

    我一直很好奇图 A 和第一个波形之间的负载差异是多少(当您测量 PIN3电流时)?  

    根据我的理解、 当 HS FET 导通 时、流入 VIN 引脚的"浪涌电流"是电感电流的一部分。电感电流将通过隐藏侧电流限制和低侧电流限制进行钳位。 因此、即使有大输出电容器、"浪涌电流网"也不会高于4A、因此我说它不会损坏器件。

    根据您的电感器波形、图 A 和图 B 不会触发 OCP、而在图 C 中、它会触发2A 负载的 OCP。 返回到引脚3的第一个波形、浪涌电流为2.7A、这表示它没有触发 OCP (抱歉判断错误)。但无论如何、浪涌电流应低于4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent Zhang San:

    1;您的问题;
    "我总是想知道图 A 和第一个波形之间的负载差异是多少(当您测量 PIN3电流时)?"
    ⇒负载没有差异。 两者都是"(此产品的正常启动)"。
    电气(al)电流观测点不同。

    2;我从您的评论中了解到的内容。
    ⇒侧 VIN 引脚的浪涌电流不超过4A。
    如果超出限制、OCP 将正常工作。
    因此、如果输入电压为28V 或更低、IC 将不会断开。
    这一切都好吗?
    ⇒请允许我再确认一点。
    OCP 工作多长时间?(xx μsec?)

    此致、

    H.MUROYA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muroya、

    对于第二个问题、

    输入侧 VIN 引脚的浪涌电流不超过4A。 如果超出限制、OCP 将正常工作。 因此、如果输入电压为28V 或更低、IC 将不会断开。

    [Vincent ]=>是的。

    OCP μsec 多长时间?(xx μ s?)

    [Vincent ]=>这取决于负载和输出电容情况。 ~毫秒也是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent Zhang San:

    我理解您的意见。
    感谢您的支持。

    此致、

    H.MUROYA