您好!
我想为小型电池(100mAh - 300mAh)构建无线充电器。 我遇到 了 BQ51050B、但我认为它不适合这种小型电池。 建议的替代 方案是 TIDA-00318解决方案、但它具有很难手工焊接的 IC。 只需检查 一下、BQ51013B 和 BQ2404x 的组合是否适合小型电池?
此外、如果使用这种组合完成充电、是否可以很好地关闭无线电源? Δ Σ CHG 和 EN1似乎不~兼容、或者我是否缺少什么? (如果~CHG 从低电平开始、我认为它可能起作用、但我不确定它是否起作用)。
此致、
Samot