This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2404x 和 BQ51013B 适用于对小型电池进行无线充电?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51013B, BQ51050B, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932080/bq2404x-and-bq51013b-suitable-for-wirelessly-charging-a-small-battery

主题中讨论的其他器件:TIDA-00318BQ51013BBQ51050BBQ24040

您好!

我想为小型电池(100mAh - 300mAh)构建无线充电器。 我遇到 了 BQ51050B、但我认为它不适合这种小型电池。 建议的替代 方案是 TIDA-00318解决方案、但它具有很难手工焊接的 IC。 只需检查 一下、BQ51013B 和 BQ2404x 的组合是否适合小型电池?

此外、如果使用这种组合完成充电、是否可以很好地关闭无线电源? Δ Σ CHG 和 EN1似乎不~兼容、或者我是否缺少什么? (如果~CHG 从低电平开始、我认为它可能起作用、但我不确定它是否起作用)。

此致、
Samot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ24040将在低充电电流下工作、但取决于您需要达到多低的充电电流。  BQ2510X 是最佳选择。

     充电完成后关闭无线电源的选项: 最好将 EN1和 EN2拉为高电平--这将在 RX 加电后立即将充电完成发送给 TX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的快速响应。 据我所见、BQ24040的截止电流将高达2.5mA、对吧?

    我确实知道、上拉 EN1和 EN2将禁用无线电源。  这可以由 BQ24040通过其输出之一直接实现、还是需要微控制器的干预?   禁用无线充电后、BQ51013B 上是否仍有电压输出?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samot、

    很抱歉、由于响应延迟、BQ24040 端接精度在较低电流下会降低、并且可能无法检测到端接导致计时器故障。

    对于禁用无线电源、BQ24040 CHG 输出不适合用于此目的、因为不充电和充电完成都是漏极开路、如果最好使用 MCU 进行此操作的话。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您提供的信息!

    此致、

    Samot