案例1:
发现6V-LDO (LMG1205的直流电源)输出电压受 LMG 运行的影响:
1.未施加 PWM 输入(HI 0%/LI 0%)时,6V-LDO 输出电压为6V
2.当施加 PWM 脉冲(HI 70%/LI 30%,850khz)时,6V-LDO 输出电压 为10V
随附的 s1.PNG 是原理图的一部分。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下面是在 VDD 上串联添加二极管后测得的电压和电流、以防止前一个用例说明中报告的电压反向。
在我看来、VDD 上的反向电压被停止、但我发现了一个问题:当 VIN_BUK_SLCT 增加到10V 时、负载电压 V_LOAD 下降到2.83v。 在我的应用中、VIN_BUK_SLCT 为12v ~ 14V、目标电压为7V。
我不知道为什么会发生这种情况,也不知道如何解决。 请帮助。
| VIN_BUK_SLCT (以 V 为单位) | VDD (以 V 为单位) | IDD (以 A 为单位) | V_LOAD (以 V 为单位) | I_LOAD (以 V 为单位) | R_LOAD (以欧姆为单位) | |
| 5. | 5.5. | 0.26. | 3.37. | 0.337 | 10. | |
| 6. | 5.5. | 0.25. | 3.92 | 0.392 | 10. | |
| 7. | 5.5. | 0.24. | 4.46. | 0.446 | 10. | |
| 8. | 5.5. | 0.23. | 4.94. | 0.494 | 10. | |
| 9. | 5.5. | 0.22. | 5.41. | 0.541. | 10. | |
| 10. | 5.5. | 0.25. | 2.83 | 0.284. | 10. | |
| 11. | 5.5. | 0.25. | 2.79 | 0.279. | 10. |
尊敬的 Derong:
感谢您与我们联系!
您能否澄清一下您的原理图中 VIN_BUK_SLCT 和 V_LOAD 分别是什么/哪里?
此外、我注意到 V_DD 引脚上没有旁路电容器、如果是、请在 IC VDD 引脚上直接使用2个并联 X7R 去耦电容器更新设置。 此外、考虑使用更大的自举电容器、47pF 可能太小。 自举电容器的典型起始点对于该驱动器而言约为0.1uF、但自举电容器的值取决于所驱动的晶体管。
我期待您的回应、谢谢!
Aaron Grgurich
尊敬的 Derong:
非常感谢您的回答。
您描述的问题表明存在一些无法按预期工作的问题。 我建议尝试以下几项操作:
1) 1)将 LMG1205替换为新的、并插入反向充电阻断二极管。 我之所以建议这样做、是因为当您提到您遇到6V LDO 跃升至10V 时、LMG1205可能会损坏或处于电气过载状态、这高于 LMG1205 7V VDD-VSS 的 absmax。
2) 2)对于新器件、请帮助探测以下信号:
CH1:HI (无源探头>500MHz、带小回路);Ch2:Li (无源探头>500MHz、带小回路);Ch3 HO-HS (带小回路的低电压差动探头>500MHz、例如:TDP1500);Ch4:LO-VSS (带小回路的无源探头>500MHz)
这些信号是调试和了解正在发生的情况所需的基础知识。
如果您有任何疑问、请告诉我。
Wei