This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178EVM-792:输出电压定期降至零。

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935904/tps61178evm-792-output-voltage-drops-to-zero-periodically

器件型号:TPS61178EVM-792

我目前正在对评估板进行修改、以将3.6V 锂离子电池升压至14V-15V。 我们希望输出电流为2A。 由于尺寸限制、我们必须将电感器降低至1uH。

到目前为止、我正在对8欧姆的虚拟负载进行测试。 我打算在继续时更改反馈电阻器。 以下组件已从原评估板中进行了更改:

CC = 18.4nF

RC = 15k Ω

Rfreq = 127k Ω

RFB = 75k Ω

L = 1uH

我发现输出电压的工作方式类似于非常慢的 PWM 信号(6Hz)。 它会定期下降到0V、然后再上升。 示波器快照。

是否有人认识到这种行为? 您会建议什么? 我的电流电路中有足够的电流、但我无法获得稳定的输出电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我想器件会触发过热保护。 对于该器件、此类低输入电压的输出功率过高。 我建议您应用 TPS61288EVM、该器件适用于该应用。