This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935945/tps63070-the-problem-with-tps63070

器件型号:TPS63070

当我测试 TPS63070时、输入电压为4.6V~5.2V。 当从负载启动时、电压无法输出5V。 它可以在启动后连接负载时输出5V2A 电流。 为什么会出现此问题? TPS63070是否在重负载条件下无法启动? 如果是、建议使用什么芯片? 我需要4.5~5.2V 至5V@2A。

(__LW_AT__测试过程中使用电子负载和电子电源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我通过电子邮件收到了同样的问题  

    如果您是 TI FAE、让我们通过电子邮件进行交流。